This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3421:LM3421升压转换器在关断时会振荡、当 Vin 和 Vo 之间的差异在调光时变得更高时、输出电流的高电平会下降

Guru**** 2592520 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677203/lm3421-lm3421-boost-converter-oscillates-when-it-is-switched-off-and-the-high-level-of-the-output-current-falls-down-when-difference-between-vin-and-vo-becomes-higher-at-dimming

器件型号:LM3421

您好!

根据数据表中提供的设计指南、我使用 LM3421设计了升压转换器、它看起来运行良好、但当转换器关闭时会出现振荡、调光时会出现奇怪的波形。 IO 设置为500mA、输出调节效果相当好(最多小于或等于1%)。

如果可以帮助您更好地识别正在发生的情况、我会随附原理图。 (D2是正向压降极低的肖特基整流器、而连接到 GATE 引脚11的主 NMOS 是 NexFET 类型)。


当转换器关闭时、我会在示波器中看到振荡、您可以在以下捕获中进行检查。 这意味着、当我关闭时、我会看到转换器会在短时间内打开和关闭、因此当我查看连接到输出的 LED 时、这一点变得有点可见。 这里发生什么事了? 如何避免这种情况?

如果我缩放捕获、可能可以更清楚地看到它。 (CH2= IO)。

我还会看到一些奇怪的输出电流捕获、当我调光时、我使用的频率是根据我的设计预期使用的频率(5kHz、20kHz)。 实际上、当输入和输出之间的差值变得更高(即:Vinput = 12V 和 Voutput = 33V)时、我可以看到效果更好。 我为您提供两个捕获、第一个是12V 输入、33V 输出(11leds)和20kHz 调光频率、第二个是18V 输入、33V 输出(11leds)和20kHz 调光频率。 (CH1 = VSW、Ch2 = IO)。

当输出电流处于"高电平"时、它会下降并摆动、最后产生峰值。 我对这个意外的峰值有点担心。

尽管电路 DIMM 正常、第二次捕获似乎正常(我不确定、但我认为是这样)、为什么在晶体管关闭时会出现这些振荡(VSW)? 我认为、我此时获得的电流峰值与此振铃有关系、但我不知道我为什么要获得此值。 当我在固定输出电流中使用电路时、VSW 波形非常干净且没有振铃。

请帮我解决这些问题。

提前感谢大家。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    当您关闭部件时、我不确定振荡。 您如何将其关闭? 您是否只是将 nDIM 拉低并看到了这一点? 如果是、您是否已检查 nDIM 引脚的振荡? 如果您移除主开关 FET 上的缓冲器、是否会发生这种情况?

    对于调光、我之前已经看到过这种峰值。 如果您担心关断时的峰值、断开 FET 可能会过快关断。 您可以通过添加一些栅极电阻来帮助实现这一点。 然后、您可以添加一个与之并联的肖特基二极管、以确保 FET 仍然快速导通。

    上升沿的峰值是由控制环路引起的。 从 COMP 到接地的560k 会有所帮助、但对于较低的输入电压、它可能需要较低的值。 但是、最有用的(连同一个高阻值电阻器)是一个较低值 COMP 电容器来增加误差放大器带宽。 与更多的输出电容(保持电压更高并降低闭环带宽以避免 RHP 零点)结合使用通常会达到这样的目的。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、

    我想澄清一点、我始终通过实验室的主电源断开转换器。
    但是、无论如何、我最近发现了当我关闭转换器时会发生这种振荡的原因。 我关闭了按主电源开/关按钮的操作、按下该按钮时似乎会弹出。 我可以确认这一点、因为我更换了其他电源并使用其他电源进行了测试、但这种情况不再发生。 因此、这是由该电源的问题造成的。

    当然、它与缓冲器没有关系、但我尝试通过移除它甚至检查 nDim 引脚来检查它。 幸运的是,它与这一点没有关系。

    另一方面、我证明了您对输出电容器和 CCMP 电容器的看法。 这是转换器的经验法则、这是一个很好的提示、功能确实很好、你是对的! 这里的问题是调整这些值、但我没有尝试太多。 我说的是"问题"、因为根据我的设计、对于57uF 的电感器、我得到了一个 CCMP = 1.56uF、我选择了1uF 和47uF、因为您可以在原理图中查看。 最后、我选择了 CCMP = 100nF、电阻并联为750KOhm、这确实更好。

    只有一个问题我还无法解决、很抱歉、我无法降低关断时的峰值。 我已经尝试过在主晶体管中添加一个 RD、并使用从10R 到4k7的不同电阻对其进行测试! 这对于为栅极充电而言太大。 如果我错了、请纠正我的问题。 我只能这样检查一下、实际上、当电阻增加时、导通延迟会更大、但关断时间始终是同时产生的。

    因此、在结束时、峰值仍然保持在这里。 对此有什么想法吗? 如果不是由于日间关闭时间、为什么还会发生这种情况?

    非常感谢您再次提供提示、帮助我更好地了解 LM3421的工作原理。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    您的 RD 连接方式是否与主 FET 的连接方式相同? 如果是、您将会降低开启速度、而不是关闭速度。 对于调光 FET、您需要反转二极管、以便降低关断速度、但保持快速导通。 请告诉我。

    谢谢、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、克林顿、

    是的、我按照与主 FET 相同的方式连接 RD。

    在反向模式下连接二极管并调整电阻后、峰值消失、调光工作更加精细。

    非常感谢、非常感谢您的关注。

    此致、

    Aarón μ A