This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:即使在校准后也会出现电流测量问题

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720317/bq40z50-r2-current-measurements-issue-even-after-calibration

器件型号:BQ40Z50-R2

您好!

bq40z50-R2 BMS IC 电流测量存在奇怪的问题(Rsense = 2m Ω)。

问题描述:

1)已校准(通过 Battery Management Studio GUI) BMS 显示电流值、在电池组断开并重新连接后、或者如果我们将*。srec 和*。gg 文件从校准的板复制到其他(具有相同的组件值)原型板并使用与电路板1相同的电池组、则会出现~15%的误差。
2) 2)如果我们再次校准 BMS、则电流测量误差小于1%(在充电和放电条件下使用不同的电流值进行测试)、直到达到第1页)

这种行为的原因可能是什么?

如果您需要更多详细信息(分步问题说明、原理图等) ,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在同一电路板上、校准不应有太大变化、除非在重新连接电池时接地线迹阻抗发生显著变化。
    2.如果用户发现样本(通常为20个电路板)具有相似的校准值、通常会使用相同的"CC 增益"和"CC 偏移"值。 如果差异较大、则他们可以选择单独校准所有电路板。 这些变化通常是由于感测电阻布线的布局、滤波电容器接地或可变接地布线阻抗造成的。 此外、在导出要编程到其他板的 gg 或 srec 之前、"CC 自动配置"中的[OFFSET_TOUE]应清除(设置为0)、"CC 自动偏移"应设置为0、因为该值将特定于每个器件、如果设置了[AUTO_CAL_EN]和[AUTO_Nest_ON]、 监测计将在器件进入睡眠模式之前测量"CC 自动偏移"。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Swami,
    感谢您的快速响应。
    1."重大"变化是什么? -是不是 Rsense 值的10-15%? 它是否独立于 Rsense、恒定值、以 mOhms 为单位?
    2.感谢您提供有关标志的信息-没有注意到它更错误。 在我保存*。srec 文件后、考虑到您的建议、在我使用提到的*。srec 文件对其他原型板进行编程后、我是否需要对其执行额外的操作?