Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R2 您好!
bq40z50-R2 BMS IC 电流测量存在奇怪的问题(Rsense = 2m Ω)。
问题描述:
1)已校准(通过 Battery Management Studio GUI) BMS 显示电流值、在电池组断开并重新连接后、或者如果我们将*。srec 和*。gg 文件从校准的板复制到其他(具有相同的组件值)原型板并使用与电路板1相同的电池组、则会出现~15%的误差。
2) 2)如果我们再次校准 BMS、则电流测量误差小于1%(在充电和放电条件下使用不同的电流值进行测试)、直到达到第1页)
这种行为的原因可能是什么?
如果您需要更多详细信息(分步问题说明、原理图等) ,请告诉我。