This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:热关断问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678702/tps1h100-q1-thermal-shut-down-question

器件型号:TPS1H100-Q1

您好、先生、

根据规格、TSD 为175°C、而建议的工作条件为150°。

如果 TPS1H100的输出对地短路、它将触发过流并最终热关断。

我的问题是:

如果芯片始终处于 OTP 模式、则会持续很长一段时间。 芯片是否会在一段时间后损坏?

或者我不必担心它、因为芯片有自己的热传感器来防止 IC 损坏?

谢谢、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件具有针对热关断的必要保护。 我相信永久热关断不会损坏器件。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    谢谢、
    Patrick