Other Parts Discussed in Thread: TPS549D22
您好!
TPS549D22 数据表 仅定义了 PGOOD 灌电流的典型值、即 V_PGOOD=0.5V 条件下的 I_PG、如下所示。
然后、我想知道 V_PGOOD = 0.3V 条件下的最大灌电流值。 (我想在 VOL_MAX < 0.3V 的情况下进行设计)。
我们没有这方面的数据吗?
此致、
OBA
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
很抱歉,我的问题可能不好。
我使用 EVM 进行了测试、其导通电阻约为86欧姆。
因此、我想您回答的6.9mA (72.5 Ω)只是 V_PGOOD=0.5V 时的最大灌电流。 这意味着72.5欧姆是导通电阻的最小值。
我真正想知道的是最大灌电流、以使 V_PGOOD 保持在0.3V 以下、从而确定外部上拉电路。
这意味着在 V_PGOOD=0.3V 或最大导通电阻时、我需要最小灌电流。
请告诉我这个值吗?
很抱歉再次给您带来麻烦。
此致、
OBA