This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549D22:PGOOD 引脚的 I_PG 最大值或 VOL_max

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS549D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716420/tps549d22-i_pg-max-or-vol_max-for-pgood-pin

器件型号:TPS549D22

您好!

 

TPS549D22 数据表 仅定义了 PGOOD 灌电流的典型值、即 V_PGOOD=0.5V 条件下的 I_PG、如下所示。

 

然后、我想知道 V_PGOOD = 0.3V 条件下的最大灌电流值。 (我想在 VOL_MAX < 0.3V 的情况下进行设计)。

我们没有这方面的数据吗?

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oba、

    我将检查此问题并尽快返回给您。

    谢谢你。

    Amnat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    根据 ATE 数据、6.9mA 是 V_PGOOD=0.5V 时的最大灌电流。  因此、固定电阻约为72.5欧姆。  因此、V_PGOOD=0.3V 时的最大灌电流值为~4.14mA。

    谢谢你。

    Amnat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。
      是否在所有温度范围内施加6.9mA 最大值? 还是仅室温?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此数据基于此器件上完成的温度特性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    很抱歉,我的问题可能不好。

    我使用 EVM 进行了测试、其导通电阻约为86欧姆。

    因此、我想您回答的6.9mA (72.5 Ω)只是 V_PGOOD=0.5V 时的最大灌电流。 这意味着72.5欧姆是导通电阻的最小值。

     

    我真正想知道的是最大灌电流、以使 V_PGOOD 保持在0.3V 以下、从而确定外部上拉电路。

    这意味着在 V_PGOOD=0.3V 或最大导通电阻时、我需要最小灌电流。

    请告诉我这个值吗?

     

    很抱歉再次给您带来麻烦。

     

    此致、

    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据测试数据、最小灌电流应为4.26mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sue

    感谢您的回复。
    该4.26mA 是否适用于 V_PGOOD=0.5V 条件?
    此外、是否可以认为该值适用于所有温度范围?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 过温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sue、您好!

    这只是确认、因为您似乎只针对温度范围做出了回答...
    该4.26mA 是否适用于 V_PGOOD=0.5V 条件?

    此致、
    Satoshi Obata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。