This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:EN 延迟时间

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678201/tps61021a-en-delay-time

器件型号:TPS61021A

您好!

我们收到了客户关于 TPS61021A 的问题。
请帮帮我们。

[问题]
EN 启动和关断延迟时间是多少?

它们考虑的是输出放电电路。 是否有任何通信电路?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tateo-San、
    只需告诉您支持此部件的工程师目前正在休假。 您可能需要等到下周初才能得到答案。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的快速回复。 我们了解您的当前状态。 我们期待您的反馈。

    此致、

    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    我回来了。 很抱歉耽误你的时间。 启动期间的 EN 延迟约为150us。 关断期间的 EN 延迟非常短、只有几 us。 Vo 下降时间取决于输出电容和负载电流。

    您的应用中的放电时间要求是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的快速回复。 他们正在考虑以下放电电路。 输出电压为3.3V、放电电阻器为10至100欧姆。 它们担心放电 FET 会在 IC 处于活动状态时打开。 是否有更好的解决方案?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    逻辑正常。 如果 EN 在打开期间保持高电平、则无需担心问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 当 EN 关断时、如果放电 FET 在 IC 关断之前导通、则负载电流将增大。 他们希望确保在 IC 关断后打开放电 FET。 是否有任何解决方案?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、从 EN 低电平到 IC 关断延迟非常短、在几个月内即可完成。 也就是说、一旦 EN 为低电平、低侧 FET 和高侧 FET 将立即关闭。 因此、此时负载电流的增加对 IC 没有影响。  如果他们担心时序问题、也可能会给放电 FET 增加一些 RC 延迟。