This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:有关 UCD3138全桥硬开关评估板固件中的内联 void handle_idle_state (void)函数的问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677532/ucd3138-questions-about-the-inline-void-handle_idle_state-void-function-in-ucd3138-full-bridge-hard-switch-evaluation-board-firmware

器件型号:UCD3138


你好
我最近学习了 UCD3138全桥硬开关评估板固件
我遇到了内联 void handle_idle_state (void)问题
我在函数中找到了 cc_FLAG、restart_counter、cc_counter、return_value 等变量、我不知道这些变量的含义是什么?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC 表示恒定电流、这是一种保护功能。
    在超过特定电流时、我们调节电流而不是调节电压、例如、为了防止短路。
    这些参数仅设置为空闲状态下的初始值、因此它们将 提前初始化并在已重新列化状态下使用。
    CC-Flag 表示 您处于恒定电流模式。 如果 CC_SHUTDOWN 未被禁用、则使用大于50000的 CC_COUNTER 来仅在5s 后关闭(通过设置 FAULT_TYPE = OVER 电流)。 RESTK_COUNTER 用于设置断续模式之间的延迟。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了!非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "return_value"是什么意思? 我没能看到这个变量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "return_value"、"PSON"、"ON_OFF_TOP翻转"'EAN 是什么? 我错过了这些变量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我将 RESTK_COUNTER 设置为10000、这是否对应于1s?
    此通信与转换有何关系、我必须参考哪些信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PSON 定义为:

    #define PSON (AnalogRegs.GLBIOREAD.ALL 和 MASK_CTRL_PIN)

    这意味着 GLBIO 引脚中 CTRL 引脚的状态。 这是打开和关闭电源输出的引脚。

    ON_OFF_TOFFED 是用于脱离锁存故障的可变/标志。 电源保持锁存故障模式、直到 PSON 变为低电平、电源被重新初始化并重新进入空闲模式、然后重新开启。


    您指的是哪个 reurn_value? 有几个。

    return_value 通常是一个函数在退出该函数时可变的返回。

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    确实如此。
    10000*100us = 1S
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了!谢谢!
    此致,
    祖家安吉朗