你好
我最近学习了 UCD3138全桥硬开关评估板固件
我遇到了内联 void handle_idle_state (void)问题
我在函数中找到了 cc_FLAG、restart_counter、cc_counter、return_value 等变量、我不知道这些变量的含义是什么?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
CC 表示恒定电流、这是一种保护功能。
在超过特定电流时、我们调节电流而不是调节电压、例如、为了防止短路。
这些参数仅设置为空闲状态下的初始值、因此它们将 提前初始化并在已重新列化状态下使用。
CC-Flag 表示 您处于恒定电流模式。 如果 CC_SHUTDOWN 未被禁用、则使用大于50000的 CC_COUNTER 来仅在5s 后关闭(通过设置 FAULT_TYPE = OVER 电流)。 RESTK_COUNTER 用于设置断续模式之间的延迟。
此致、
PSON 定义为:
#define PSON (AnalogRegs.GLBIOREAD.ALL 和 MASK_CTRL_PIN)
这意味着 GLBIO 引脚中 CTRL 引脚的状态。 这是打开和关闭电源输出的引脚。
ON_OFF_TOFFED 是用于脱离锁存故障的可变/标志。 电源保持锁存故障模式、直到 PSON 变为低电平、电源被重新初始化并重新进入空闲模式、然后重新开启。
您指的是哪个 reurn_value? 有几个。
return_value 通常是一个函数在退出该函数时可变的返回。
此致、