请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8860-Q1 尊敬的 TI:
如标题所示、如果我要在 上电期间将 EEPROM 中的数据传输到相关寄存器、是否有任何方法可以自动实现该目标?
例如,我想自动将断电前设置的 EEPROM 中的数据复制到 DISP_CL1_BRT[15:0]中,这是可行的吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.