This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:是否可以在上电期间将 EEPROM 中的数据传输到相关寄存器?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8860-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676767/lp8860-q1-is-it-possible-to-transfer-data-in-eeprom-to-related-register-during-power-turn-on

器件型号:LP8860-Q1

尊敬的 TI:

如标题所示、如果我要在 上电期间将 EEPROM 中的数据传输到相关寄存器、是否有任何方法可以自动实现该目标?

例如,我想自动将断电前设置的 EEPROM 中的数据复制到 DISP_CL1_BRT[15:0]中,这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ronald、
    感谢您的联系、我们将审查您的问题、并尽快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ronald、

    在 LP8860-Q1加电期间、在 POR = 1 (VDD 高电平)且 VDDIO/EN 引脚被启用后、器件会通过初始 EEPROM 读取、在该读取中 EEPROM 上下文被自动加载到相应的寄存器中。 完成此操作后、寄存器应该已经具有由 EEPROM 设置的值、并且可以在软启动时间结束后随时读取或更改这些值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caryss、

    我想更清楚地说明这一要求。

    客户要求 在 LP8860 EVM 上设置 EEPROM、 以使 OUT1-4 LED 默认开启。  我们能不能拥有您的 oments。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    大多数 EEPROM 设置将取决于应用要求、但主要是为了将 LP8860-Q1用于无接口(I2C 或 SPI)的独立应用、需要设置以下寄存器和配置:

    1:BRT_MODE[1:0]= 00、用于通过外部 PWM 信号而不是亮度寄存器进行亮度控制
    2。EN_EXT_LED_CUR_CTRL = 1、因此可使用外部 RISET 电阻器而不是电流寄存器来调节电流
    3.如果、SCLK/SCL、MOSI/SDA 引脚需要被设定为低电平(GND)。 MISO 引脚应保持悬空

    您可以参阅数据表中的典型应用9.2.5和9.2.6、其中显示了独立应用的示例。 该器件仍需要正常上电信号 VIN、VDD、VDDIO/EN 和外部 PWM 输入信号来控制输出亮度占空比。

    希望这对您有所帮助。