你好。
我对 ucc28061有疑问。
有关详细信息、请参阅随附的文档。
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
当 PHB 引脚为低电平时、PWMCNTL 输出仅由 HVSEN 引脚和欠压、UV、EN 和 OV 比较器决定。
您可以在数据表的方框图(第9页)中看到这一点。
当您将 VSENSE 下拉为低电平时,COMP 通过高电平响应,在 COMP 引脚上的电容值设置的延时时间之后,COMP 被 EN 输入下拉至222mV 以下。 (EN 是开环保护阈值、因为 UCC28061认为反馈输入是断开的。)
这会导致"相位确定"或门变为低电平、并导致 PWMCNTL 变为高阻抗。
无论 PhB 是高电平还是低电平、都会发生这种情况。
我希望这是有道理的。
此致
John
你好。
感谢您的回答。
还有其他问题。
有关详细信息、请参阅随附的文档。
谢谢你
e2e.ti.com/.../Microsoft-PowerPoint-_2D00_-ucc28061_2D00_3.pdf