This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28061:PWMCNTL 引脚关于运行

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677130/ucc28061-pwmcntl-pin-about-operation

器件型号:UCC28061

你好。

我对 ucc28061有疑问。

有关详细信息、请参阅随附的文档。
谢谢你

e2e.ti.com/.../UCC28061_2D00_1.pdf。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 PHB 引脚为低电平时、PWMCNTL 输出仅由 HVSEN 引脚和欠压、UV、EN 和 OV 比较器决定。

    您可以在数据表的方框图(第9页)中看到这一点。

    当您将 VSENSE 下拉为低电平时,COMP 通过高电平响应,在 COMP 引脚上的电容值设置的延时时间之后,COMP 被 EN 输入下拉至222mV 以下。 (EN 是开环保护阈值、因为 UCC28061认为反馈输入是断开的。)

    这会导致"相位确定"或门变为低电平、并导致 PWMCNTL 变为高阻抗。
    无论 PhB 是高电平还是低电平、都会发生这种情况。

    我希望这是有道理的。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的回答。

    还有其他问题。
    有关详细信息、请参阅随附的文档。
    谢谢你  

    e2e.ti.com/.../Microsoft-PowerPoint-_2D00_-ucc28061_2D00_3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的第一个问题的答案是肯定的:当 COMP 值降至222mV 以下时,A 点变为高电平

    第二个问题的答案是否定的
    仅当 A 点为高电平且4.87v< HVSEN < 2.5V 时、PWMCNTL 才会变为高阻抗

    如果出现以下情况、则会发生 PWMCNTL 故障:

    • 发生 HVSEN 故障  
    • 当 COMP 小于222mV 时、ZCD 发生故障

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的最后一句话是错误的!
    当 COMP 大于222mV 时、需要发生 ZCD 故障。
    换言之、当 VCOMP 小于222mV 时、禁用"相位故障检测器"
    很抱歉。
    此致
    John