This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:有源钳位反激式拓扑的输出功率高达500w?

Guru**** 2508655 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29950, UCC28521, TIDA-01495

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678633/ucc28780-the-active-clamp-flyback-s-output-power-can-be-up-to-500-w

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件:UCC29950UCC28521TIDA-01495

大家好、我想设计 一个有源钳位反激式电源、输出功率可以高达500 W。 同时、在单级反激式转换器中集成了 PFC 功能。

例如组合 IC:UCC29950 (PFC + LLC PWM)、UCC28521 (PFC+PWM)。

TI 是否具有合适的器件和解决方案??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    熊 尚、您好、

    TIDA-01495参考设计在 480W PFC/反激式应用中使用交错式 PFC 控制器、可能适合您的应用

    没有适用于集成式 PFC/有源钳位单级电源的参考设计。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我需要 PFC +有源钳位反激式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    熊尚、您好、
    TI 没有任何组合型 PFC 和有源钳位反激式集成控制器。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢大家。