请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28780 主题中讨论的其他器件:UCC29950、 UCC28521、 TIDA-01495
大家好、我想设计 一个有源钳位反激式电源、输出功率可以高达500 W。 同时、在单级反激式转换器中集成了 PFC 功能。
例如组合 IC:UCC29950 (PFC + LLC PWM)、UCC28521 (PFC+PWM)。
TI 是否具有合适的器件和解决方案??