This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:BQ21040

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678049/bq21040-bq21040

器件型号:BQ21040

大家好!

我使用 BQ21040 IC 为锂离子电池充电、所以我的问题是、当电池电压充电到4.2V 时、红色 LED 不会熄灭。

能不能、请帮我解决问题、下面是电池充电器的原理图。

提前感谢。

此致、

Shafi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Shafi
    R1 (ISET)和 R3 (TS)的值是多少?

    当电池电压为4.2V 且电流为充电电流的10%时、/CHG 将从低电平(LED 打开)变为高阻抗(LED 关闭)。 输入电流是否会降至该点以下? 输入电流和电池电流大致相同。

    TS 引脚具有离页连接、该引脚是否可能由其他器件控制?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    R1 (ISET)为15k (对于35mA)。 R3 (TS)为10k NTC。

    TS 不受任何其他器件控制。CHG 和 Vout 之间的电阻为499欧姆、但建议为1.5k、这样会影响功能。

    此致、
    Shafi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    检查快速充电期间的充电电流以及充电结束时降低到的值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    快速充电期间的充电电流为35mA,当电池达到最大电压(即充满电4.2V)时,充电结束时的充电电流为9mA,而不是3.5mA (充电电流的10%)。连接到 CHG 的电阻 为499欧姆,但建议为1.5k,这样会影响功能。

    此致、
    Shafi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Shafi
    LED 的额外电流消耗可能是一个问题。 要达到充电结束、需要将电流降低至3.5mA、您会看到9mA。 尝试将 LED 电阻器增加到1.5k 或通过输入电压为其供电。