请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65917-Q1 尊敬的 TI 社区:
以下是我使用的 PMIC 芯片的器件型号: TPS65917-Q1
所有节点的电路板总计算功率要求接近500mW。
我认为这远低于 TPS65917-Q1的总额定功率。 但我只是想根据 TPS65917-Q1的确切额定功率来确认这一点。 但是、我在数据表中找不到每个开关节点的总额定功率或额定功率信息。
您可以建议 TPS65917-Q1的电源信息吗?
此致、
Vishnu