This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65632:TPS65651驱动程序可用性

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717937/tps65632-tps65651-driver-availability

器件型号:TPS65632
主题中讨论的其他器件:TPS65651

我正在查找有关 TPS65651的信息、无法在器件型号字段中链接该器件。

我的 OLED 面板需要4.6V、-2.5V 和6.4V 电压、制造商建议使用 TPS65651来驱动它。  TPS65632看起来相似、但具有5.8V 或7.7V 固定输出电压、不符合我的电池板的6.4V 要求。

我可以在此 IC 上找到有限的信息、它是否仍然可用、如果可以、我可以从哪里获取信息和采购样片?  如果不可用、TI 是否有符合上述电压要求的替换器件?

感谢在这方面的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请于2018年8月14日之前回复。

    此致、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们的大多数 AMOLED 偏置器件旨在与特定的面板供应商合作、遗憾的是、作为通用产品发布的器件不多。 您使用哪种特定面板进行设计?
    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    辽卡特

    我们使用的是 EverDisply P/N AT295FMM1。  TPS65651在该显示屏的规格表中被确定为推荐的驱动器。

    是否可以采购此芯片的样片和初始生产数量、如果可以、我们该怎么做?

    谢谢、
    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Zach、

    您能否通过私人电子邮件提供您的联系信息、我会将其发送给我们的营销团队、他们将为您提供有关采购的信息。
    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    辽卡特

    当我转到 TI E2E 菜单查看消息并尝试输入您的姓名时、我没有找到匹配项、也看不到任何其他选项。 如何向您发送 PM?

    -Zach
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zach、
    您可以将鼠标悬停在我的姓名上、查看论坛右侧的任何帖子、然后将弹出一个菜单、其中包含请求友谊的选项。 您可以将您的联系信息包括在友谊请求消息中。 请包括电子邮件和电话号码。
    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach、

    我已通过 PM 获得您的联系信息、并已将其转发给我们的营销人员、以帮助您订购器件。 我正在关闭此主题、但如果您将来有其他问题、请随时打开另一个主题。

    此致、

    辽卡特