请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65632 主题中讨论的其他器件:TPS65651、
我正在查找有关 TPS65651的信息、无法在器件型号字段中链接该器件。
我的 OLED 面板需要4.6V、-2.5V 和6.4V 电压、制造商建议使用 TPS65651来驱动它。 TPS65632看起来相似、但具有5.8V 或7.7V 固定输出电压、不符合我的电池板的6.4V 要求。
我可以在此 IC 上找到有限的信息、它是否仍然可用、如果可以、我可以从哪里获取信息和采购样片? 如果不可用、TI 是否有符合上述电压要求的替换器件?
感谢在这方面的任何帮助。