This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD25485F5:直通栅极保护单向 ESD 二极管

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD25485F5, CSD25310Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678513/csd25485f5-conduction-through-gate-protecting-uni-directional-esd-diode

器件型号:CSD25485F5
主题中讨论的其他器件: CSD25310Q2

您好!

关于 CSD25485F5:

我注意到、当 MOSFET 的栅极高于其源极时、似乎有一些不良的导通。 在"顶视图"图内的 MOSFET 数据表中描述了单向 ESD 保护二极管的外观。

1) 我是否正确地说、这确实是为了表示单向 ESD 二极管而不是双向 ESD 二极管、并且这可能是导通的源?

2) 为了消除这种栅源极传导、您能否建议替换以下器件:具有双向 ESD 二极管或根本没有二极管。 封装尺寸的增加是可以接受的、但低 Vgs (th)和 Ciss 很重要。

谢谢、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    标记

    感谢您发帖。

    1) 1)是的、这是一个单向栅极 ESD 保护二极管
    2) 2)对于替代器件、我建议使用 CSD25310Q2、这是一个2x2器件。

    此致
    克里斯…