This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS706:[TPS70625]OUT 引脚在 EN 引脚悬空时没有任何电压。

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678592/tps706-tps70625-out-pin-don-t-have-any-voltage-when-en-pin-was-floating

器件型号:TPS706

当 EN 引脚悬空时,OUT 引脚没有任何电压。

EN 引脚是否必须拉高以启用器件?

EN 引脚悬空时设备是否无法正常工作?

 

注:…使用相同的生产日期代码 IC 并对其进行测试 当 EN 引脚也悬空时、OUT 引脚将具有输出电压。

    但是,当 EN 引脚悬空时,部分 IC 无法正常输出电压。


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Han、

    该器件的使能端具有内部上拉电路、可在其悬空时将使能端置于高电平。

    您能否更具体地说明启用浮动功能时哪些功能不起作用? 我将需要一个显示 VIN、Vout 和电流负载的波形范围。

    此致、
    Jason Song