This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2115:TPS2115的自动开关配置

Guru**** 2627815 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720328/tps2115-auto-switch-configuration-for-tps2115

器件型号:TPS2115

您好!

我想设计一种自动开关配置、使用两个5V@3A 电源。

输入 D0和 D1应该是什么为了实现这一点、数据表中的数据表并不简单、因为在图14中。 D0悬空、D1为"0"、而在第17页中、D0应等于"1"、D1应等于"0"。

谢谢

NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    D0和 D1都有一个内部1uA 上拉电阻器。 因此、如果引脚保持悬空、则实际上它被设置为1、而无需连接到外部电压。 考虑到这一点、图14中的配置显示 D0=1和 D1=0。 这与第17页上的描述相匹配。

    我还注意到您的电源为5V/3A。 该器件的2A 最大额定值是否足以满足您的应用需求?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您提供这些信息。
    我的板将使用大约800mA