This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:EVM 启动- ACLW 不会关闭

Guru**** 2460500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678363/bq40z60-evm-bringup---aclw-will-not-turn-off

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50-R2

我将介绍 bq40z60 EVM、以准备配置我们的定制硬件。 我使用的是3节电池(4Ah)。 我相信我的配置都是正确的、但是 ACLW 警报似乎从未关闭、我认为这会抑制自动充电。 我可以手动放电/充电、效果很好。 我似乎无法找到 ACLW 的阈值电压是多少。 ACLW 阈值是否仅比电池组电压高某个固定电压? 我用19.5v 给它供电、这应该足够了。 我将在几分钟内将我的配置发布为第二个帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是我的位寄存器。 您可以看到 ACLW 已设置。 我尚未看到它关闭。 此处的寄存器设置:

    e2e.ti.com/.../bqstudio_5F00_registers_5F00_4_2D00_6_2D00_r1.gg.csv.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当启用了 CHRG_EN 时、ACLW 似乎会关闭。 我想在充电被禁用时、ACLW 始终被置位?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:
    感谢您关注我们的产品。 已为您的问题指派了 BMS 专家。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    在您使用 bq40z60进行设计之前、我们希望确保您已考虑了所有选项以及使用此类紧密集成解决方案所面临的挑战。
     
    我们发现、许多使用 bq40z60的客户在设计电路板时遇到困难、无法通过 EMI 测试。  这是因为在布置包含开关模式器件的集成解决方案时、您的自由度有限。  在一个 IC 中集成充电、监测和保护功能听起来很有吸引力、实际上、通过使用单独的充电器和单独的监测计、您可以获得更大的灵活性、并且实际上可以更轻松地进行设计。  您不仅可以从更广泛的充电器和监测计中进行选择、还可以利用更新的技术和更新的固件。  分立式多节电池充电器的常见选择范围从具有 bq2417x 等集成 FET 的独立充电器或 bq2461x 等外部 FET (用于更高电流)到 bq2477x 等 SMBus/I2C 控制型充电器。  最新且最有趣的充电器是降压/升压充电器 bq2570x、它允许您获取任何电压输入并为任何电池电压堆栈充电、以及将该电池电压升压或降压至任何目标电压。  它非常适合 USB Type-C 和 USB-PD 应用。  在监测计侧、最常用的新型独立监测计是 bq40z50-R2、它具有最新的功能集和更广泛的安全和保护选项。
     
    当然,无论您选择哪种 IC,TI 都能为您提供支持,但请务必考虑您的所有选择,不要认为集成始终是最佳的。