主题中讨论的其他器件: UCC20520
您好!
我们一直致力于制作具有开关功能的三相 BLDC 电机控制器、通过 UCC27211高/低驱动器实现。 首先、我们开始在空载条件下测试设计的电机控制器的每个相位(未连接到相位输出)。 以下是原理图的一部分供参考:
然而、经过一段时间后、IC 开始在12V 电源下通过 VDD 消耗大量电流(高达0.4安培)、直流链路在6V 时变得非常热、开始吸烟并最终发生故障。
以下是一些示波器快照供参考:
A. A_BLK - GND
B. HB-HS (跨 Cboot)
C.高侧-通道1;低侧-通道2
两个 MOSFET 使用的栅极电阻为7.5欧姆、每个并联 MOSFET 额外使用1.5欧姆
如果能立即帮助解决这一问题,我们将不胜感激。 )