This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560:TPS54560芯片是否可用于恒流电路?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720296/tps54560-could-tps54560-chip-be-used-for-an-constant-current-circuit

器件型号:TPS54560

我想使用 TPS54560芯片来设置恒流电路。 输出电流约为100mA。

应用是为三节串联电池(镍氢电池)充电。  电池制造商建议使用这种方法。

我的板上有 TPS54560芯片 、因此我想知道 TPS54560是否可用于恒流电路?

如果是、是否有 任何建议 电路?

感谢您的任何反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Damon、

    这是一个5A 器件、因此当电路尝试对输出进行过流(IOUT >~7.5A)时、IC 中唯一的固有电流限制将是电流限制功能、因此这可能不会帮助您满足要求。 某些器件具有可选择电流限制的引脚、但该 IC 没有。

    您可以使用与输出串联的电流感应电阻器、并在达到100mA 时使用一些电路将其注入 FB。 这种方法需要额外的电路、可能需要进一步的稳定性分析。

    您也可以找到另一个具有可调节电流限制的器件。

    Sam