请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54560 我想使用 TPS54560芯片来设置恒流电路。 输出电流约为100mA。
应用是为三节串联电池(镍氢电池)充电。 电池制造商建议使用这种方法。
我的板上有 TPS54560芯片 、因此我想知道 TPS54560是否可用于恒流电路?
如果是、是否有 任何建议 电路?
感谢您的任何反馈。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.