This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63031:TPS63031

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63031, TPS63051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677206/tps63031-tps63031

器件型号:TPS63031
主题中讨论的其他器件: TPS63051

尊敬的 Sirs

我喜欢将 TPS63031 用作数据表中的"典型应用原理图"图片。

1.如果 VINA、EN 和 PS/SYNC 在一起并且通过 GND 上的 C3、 这些引脚是否为高电平?

2.我可以在单面 PCB 上使用此 IC 吗? (布局示例、数据表中的图24、但仅单侧 PCB)

我喜欢将其与输入电压 3 - 4.5V 搭配使用、并固定输出3.3V/200mA

非常感谢您的快速回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    1、是的、这些引脚为高电平、因为 VINA 在内部连接到 VIN。 C3用于滤除噪声。
    2.您最终可以使用、但如何在不使用过孔的情况下将 FB 连接到 Vout?

    您是否了解了 TPS63051在这些工作条件下的表现?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sabrina
    非常感谢您的快速回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sabrina
    抱歉、有关电感器选择的另一个问题:
    我的最小输入电压(3V)计算公式为:
    IPEAK 1,75A? (对于电感器)(3.3V 200mA 输出)
    电感器应具有低直流电阻、以实现高效率。

    您会建议使用哪种电感器? (品牌和可能的部件号)

    降压模式需要90%- 95%的效率。 (输入电压4.5V)
    升压模式为82 - 85%。 (输入电压3V)

    `s 对于我的项目来说最重要的一点。

    非常感谢您的帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Benno、
    诸如 XFL4020-152ME 的电感器将是一个很好的选择