请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63031 主题中讨论的其他器件: TPS63051
尊敬的 Sirs
我喜欢将 TPS63031 用作数据表中的"典型应用原理图"图片。
1.如果 VINA、EN 和 PS/SYNC 在一起并且通过 GND 上的 C3、 这些引脚是否为高电平?
2.我可以在单面 PCB 上使用此 IC 吗? (布局示例、数据表中的图24、但仅单侧 PCB)
我喜欢将其与输入电压 3 - 4.5V 搭配使用、并固定输出3.3V/200mA
非常感谢您的快速回答。
本