你好。 TPS65916的布局存在问题。 不使用源布局的常见规则之一是对在一个点连接到主 GND 的源电流使用分离的 GND 多边形。 在《TPS65916的 DS 布局指南》中、添加了句子"为电源接地(PGND)使用实心接地层"和"为逻辑、LDO 和模拟(AGND)使用独立接地"。
问题1:第一句话是否意味着输入和输出电容器需要连接到主实心 GND 而不在本地 GND 多边形上分离?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。 TPS65916的布局存在问题。 不使用源布局的常见规则之一是对在一个点连接到主 GND 的源电流使用分离的 GND 多边形。 在《TPS65916的 DS 布局指南》中、添加了句子"为电源接地(PGND)使用实心接地层"和"为逻辑、LDO 和模拟(AGND)使用独立接地"。
问题1:第一句话是否意味着输入和输出电容器需要连接到主实心 GND 而不在本地 GND 多边形上分离?
Thaks for Answering、Nastasha。 出现了其他问题。 由于我了解(输入电容器(SMPSx_IN)和输出电容器(SMPSx_SW)以及输入电容器(LDOx_IN)和输出电容器(LDOx_OUT)的所有 GND 引脚、我应连接到 PMIC 下的单独 GND 多边形(一个用于 SMPSx、一个用于 LDOx)、并将两者都连接到一个位置(在 PGND 上)。 我是对的吗?
哪里应该更好地连接 REFGND? 只在主板 GND 上?
Kirill、
您不必使用单独的 GND 多边形、但可以根据需要使用。 下面列出了最重要的事项:
1.您应该有一个所有 组件 都使用的大型 GND 平面(可能是 PCB 的整层)。 (如果您有 GND 多边形,也可以将其连接到此层。)
将电容器、多边形 和 散热焊盘连接到此 GND 平面时、请使用几个过孔来降低电阻。
3.使输入电容器尽可能靠近设备。
这三个技巧都将降低 GND 信号上的噪声。 对于 REFGND、您可以将其路由到 LDO 电容器或 VBG 电容器的 GND、这都是低噪声的。
请告诉我这是否有帮助。
谢谢、
纳斯塔莎