This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65916:分离了 GND

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677638/tps65916-separated-gnd

器件型号:TPS65916

你好。 TPS65916的布局存在问题。 不使用源布局的常见规则之一是对在一个点连接到主 GND 的源电流使用分离的 GND 多边形。 在《TPS65916的 DS 布局指南》中、添加了句子"为电源接地(PGND)使用实心接地层"和"为逻辑、LDO 和模拟(AGND)使用独立接地"。

问题1:第一句话是否意味着输入和输出电容器需要连接到主实心 GND 而不在本地 GND 多边形上分离?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的请求指派给负责的应用工程师、我们将尽快回复您。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kirill、

    感谢您联系 E2E。 数据表中有一个错误、说"为逻辑、LDO 和模拟(AGND)使用独立接地"、将在下一个修订版本中进行更正。 SMPSx 和 LDOx 信号都应使用散热焊盘(PGND)。

    REFGND 用作内部基准的低噪声接地信号、因为散热焊盘会产生一些开关噪声。 我们不建议将它们直接连接在一起、而是在两者之间有一定的距离。 但是、您可以将所有器件连接到同一接地层。

    请告诉我这是否能解答您的问题。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thaks for Answering、Nastasha。 出现了其他问题。 由于我了解(输入电容器(SMPSx_IN)输出电容器(SMPSx_SW)以及输入电容器(LDOx_IN)输出电容器(LDOx_OUT)的所有 GND 引脚、我应连接到 PMIC 下的单独 GND 多边形(一个用于 SMPSx、一个用于 LDOx)、并将两者都连接到一个位置(在 PGND 上)。 我是对的吗?

    哪里应该更好地连接 REFGND? 只在主板 GND 上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kirill、

    您不必使用单独的 GND 多边形、但可以根据需要使用。 下面列出了最重要的事项:

    1.您应该有一个所有 组件 都使用的大型 GND 平面(可能是 PCB 的整层)。 (如果您有 GND 多边形,也可以将其连接到此层。)

    将电容器、多边形 和 散热焊盘连接到此 GND 平面时、请使用几个过孔来降低电阻。

    3.使输入电容器尽可能靠近设备。

    这三个技巧都将降低 GND 信号上的噪声。 对于 REFGND、您可以将其路由到 LDO 电容器或 VBG 电容器的 GND、这都是低噪声的。

    请告诉我这是否有帮助。

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白了。 感谢您的回答。