This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:TPS23861是否可用于+/- 24V 电源输入

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, TPS23841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676747/tps23861-is-tps23861-possible-to-use-for---24v-power-input

器件型号:TPS23861
主题中讨论的其他器件: TPS23841

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS23861并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我正在考虑将 TPS23861用于原电力输送系统。

是否可以用于+/-24V 输入而不是48V。

如果可能、请查看下面列出的图表。

(1) VPWR 连接到24V。

(2)标有蓝色的 GND 连接到-24V。

(3)在这种情况下、AGND (22引脚)应 连接在 GND 引脚上。

(4)是否还有其他需要改变的地方?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shinichi、

    遗憾 的是、TPS23861不支持24V 输入、因为当电压大于30V 时、端口可以打开。 如果客户需要24V 输入、TPS23841是他们的唯一选择。 流经电缆的电流是多少? 自动模式是否足以满足您的客户需求? 由于 TPS23841是一款旧器件、我们在软件方面不支持、因此建议使用自动模式。 谢谢。  

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    感谢你的答复。

     在客户 的情况下、RJ45 (+)为 +24V (VPWR) 、RJ45 (-)  为-24V。

    因此 RJ45 (+)和 RJ45 (-)之间存在差分48V。

    即使在这种情况下、器件也无法使用。

    此外、我将确认客户是否可以使用 TPS23841。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shinichi、

    很抱歉、我对您的原始帖子进行了误解。 基本上、端口上的电压仍然是48V。  这对于 TPS23861是可以实现的、但这需要 AGND 和 DGND 都为-24V、而3.3V VDD 引脚则需要相对于-24V GND 而不是单独的 GND。 谢谢!

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    感谢你的答复。

    我了解在 AGND 和 DGND 方面的连接位置。

    您提到、3.3V VDD 引脚需要相对于-24V GND 而不是单独的 GND。

    这意味着 VDD 引脚电压应该为-20.7V,它是否正确?

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Penny:

    关于其他问题、
    我将等待您的回复。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinichi,

    很抱歉耽误你的时间。 是的、没错。 谢谢!

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Penny:

    感谢你的答复。

    我知道。

    我将与客户分享。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一