主题中讨论的其他器件: TPS23841
尊敬的专家:
我的客户正在考虑使用 TPS23861并有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
我正在考虑将 TPS23861用于原电力输送系统。
是否可以用于+/-24V 输入而不是48V。
如果可能、请查看下面列出的图表。
(1) VPWR 连接到24V。
(2)标有蓝色的 GND 连接到-24V。
(3)在这种情况下、AGND (22引脚)应 连接在 GND 引脚上。
(4)是否还有其他需要改变的地方?
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一