This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:电源处于挂起模式时的行为

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677988/bq25895-behaviour-when-power-source-is-in-suspend-mode

器件型号:BQ25895

尊敬的所有人:

我的其中一位 AA 正在评估他的设计中的 BQ25895。 充电器的请求功能之一是识别电源(例如、通过 USB 端口连接到充电器的笔记本电脑)处于挂起模式。

在这种情况下、充电器必须停止为电池充电。

BQ25895是否支持此模式? 如果是,它的行为是什么?

此致、

Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Domenico、

    bq25895 D+/D-线路按照 USB BC1.2执行 SDP、CDP 或 DCP USB 端口检测(VBUS 检测、数据连接检测、初级检测和次级检测)、但不执行枚举。 USB 规范允许在枚举之前进行有限的充电。 主机处理器软件需要执行枚举、然后在 USB 主机进入挂起状态时禁用充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的澄清。

    此致、

    Domenico