请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25895 尊敬的所有人:
我的其中一位 AA 正在评估他的设计中的 BQ25895。 充电器的请求功能之一是识别电源(例如、通过 USB 端口连接到充电器的笔记本电脑)处于挂起模式。
在这种情况下、充电器必须停止为电池充电。
BQ25895是否支持此模式? 如果是,它的行为是什么?
此致、
Domenico
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.