请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100EVM 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 GPCCHEM
工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、
IAM 测试蓄电池型号:铅酸,12伏电压,1.3安时容量。
我能够在 bqStudio 中获取电压。
了解如何获取 剩余参数来执行学习周期?
如果电池容量为1.3Ah,我们必须对 C/5的电池放电,即1.3/5=0.26A。 因此,我必须在一小时内放电0.26A,所以我必须连接46欧姆电阻器? 它是正确的。
那么充电会怎么样。