This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/BQ34Z100EVM:关于 bq34z100-EVM 的学习周期

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677973/webench-tools-bq34z100evm-regarding-learning-cycle-for-bq34z100-evm

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCCHEM

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

IAM 测试蓄电池型号:铅酸,12伏电压,1.3安时容量。

我能够在 bqStudio 中获取电压。  

了解如何获取 剩余参数来执行学习周期?

如果电池容量为1.3Ah,我们必须对 C/5的电池放电,即1.3/5=0.26A。 因此,我必须在一小时内放电0.26A,所以我必须连接46欧姆电阻器? 它是正确的。

那么充电会怎么样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Manoj,
    感谢您关注我们的产品。 已为您的问题指派了 BMS 专家。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、
    在运行学习周期之前、您应该按照 TI.com 上 GPCCHEM 工具中的说明、确定哪个化学 ID (电池配置文件)与您的电池组最匹配。 对于铅酸、我们建议您使用 C/20放电率采集对数以馈入 GPCCHEM。 (对于锂离子和镍氢电池、您将使用 C/10。)
    使用 GPCCHEM 找到匹配的化学 ID 后、使用 bqStudio 中的 Chemistry 插件将该配置文件编程到 EVM 中。
    然后、您就可以开始运行学习周期了、通常使用 C/5负载。 电子负载是进行这些放电的最佳方式、但功率电阻器也可以工作。 一个非常重要的一点是不要使电池过度放电(尤其是锂离子电池可能会损坏或欠压保护可能跳闸并导致 EVM 断电)。 您需要在放电达到空电时停止放电、并在继续记录 EVM 的同时让电池电压放松几个小时。
    请使用 bqStudio 在放电之前、期间和之后连续记录所有寄存器、以帮助进行调试和分析。
    您还可以将 bqStudio 设置为在测试期间定期(例如、每15分钟)自动导出.gg.csv 文件。 可以在 bqStudio 的 Preferences 菜单中设置 AutoExport 周期。 然后、您可以在 DataFlash 中查看何时更新了特定项目。

    46欧姆的计算是合理的。 确保您的电阻器具有如此大的额定功率、请勿自行烧断。 )