请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76920EVM 您好!
我对 D1有疑问。 D1在第36页的 BQ76920EVM 数据表中进行了说明。
我已经根据 bq76920evm 的计划构建了电池管理系统。
当我将电池连接到输入引脚时、我认为二极管 D1和 J3的 J2之间存在短路。
您对这种想法有何看法、为什么将该二极管 D1放置在该位置上很有必要?
D1是否为齐纳二极管?
感谢你的帮助
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我对 D1有疑问。 D1在第36页的 BQ76920EVM 数据表中进行了说明。
我已经根据 bq76920evm 的计划构建了电池管理系统。
当我将电池连接到输入引脚时、我认为二极管 D1和 J3的 J2之间存在短路。
您对这种想法有何看法、为什么将该二极管 D1放置在该位置上很有必要?
D1是否为齐纳二极管?
感谢你的帮助