This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920EVM:有关 D1的问题、请参阅 BQ76920EVM

Guru**** 2460600 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678082/bq76920evm-question-about-d1-refering-to-the-bq76920evm

器件型号:BQ76920EVM

您好!

我对 D1有疑问。 D1在第36页的 BQ76920EVM 数据表中进行了说明。

我已经根据 bq76920evm 的计划构建了电池管理系统。

当我将电池连接到输入引脚时、我认为二极管 D1和 J3的 J2之间存在短路。

您对这种想法有何看法、为什么将该二极管 D1放置在该位置上很有必要?

D1是否为齐纳二极管?

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    感谢您关注我们的产品。 已为您的问题指派了 BMS 专家。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    由于正极位于页面底部和 EVM 的"底部"、因此对 EVM 和电源存在一些困惑。 这会使信号线和迹线不需要穿过其他路径、但它与人们对图形上电压的看法相反。
    bq76920EVM D1是一款 TVS 二极管、用于在评估期间限制电感应开关导致的电池间瞬变。 一些设计人员将实现这种类型的组件、有些设计人员不希望使用这种组件、因为这是单点故障机会、可能会缩短输入。 EVM 组件具有28V 工作电压、在典型值为25V 的最大输入下不导通。 在 EVM 上、如果反向连接了限流电源、它还具有防止反向电压的效果。 当然、TVS 二极管的额定电压是脉冲功率和电流、而不是连续的、因此不清楚它需要多少电流。
    有关 组件器件型号和原理图、请参阅工具文件夹中的 EVM 用户指南或 http://www.ti.com/lit/slvu924。
    如果您实施了 TVS、请确保其安装极性正确。 同一数据表中通常有双向 TVS 器件、它们具有不同的器件型号。 对于 EVM、使用的器件为 SMCJ28A、而双向器件为 SMCJ28CA