This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340EVM-182:2D 机械尺寸?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677395/tps54340evm-182-2d-mechanical-dimensions

器件型号:TPS54340EVM-182

我正在寻找一个2D 机械打印/绘图、它将详细说明列出的 PCA 的尺寸。 我希望将 PCA 安装到具有一些螺纹 PEM 支架的定制金属板支架上。 问题在于、德州仪器网站上的"技术文档"更像是用户指南、虽然文档包含俯视图、但不包含任何机械尺寸。 我能够在 BOM 上找到 PCB 为3" x 3" x 0.62"、但我需要有关4个通孔的尺寸以及它们在 PCB 上的位置的信息、以便我能够正确找到我的安装解决方案。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将为您查看设计文件。

    -杨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    四个孔均匀地放置在电路板的四角。 钻孔之间的中心到中心距离为垂直和水平2.65英寸。 对于所有四个器件、孔径为200mil。 从孔边缘到电路板边缘的距离约为75mil。

    -杨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。