请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54340EVM-182 我正在寻找一个2D 机械打印/绘图、它将详细说明列出的 PCA 的尺寸。 我希望将 PCA 安装到具有一些螺纹 PEM 支架的定制金属板支架上。 问题在于、德州仪器网站上的"技术文档"更像是用户指南、虽然文档包含俯视图、但不包含任何机械尺寸。 我能够在 BOM 上找到 PCB 为3" x 3" x 0.62"、但我需要有关4个通孔的尺寸以及它们在 PCB 上的位置的信息、以便我能够正确找到我的安装解决方案。
谢谢、