This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40200:查找"TPS40K Designer 软件"

Guru**** 2459120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678009/tps40200-looking-for-the-tps40k-designer-software

器件型号:TPS40200
Thread 中讨论的其他器件: SwitcherPro

TPS40200数据表提供了以下特性:

40K 设计软件工具的链接、位于

focus.ti.com/.../tps40k-sw.html 以进一步提供帮助
优化/定制设计。

TPS40K 设计软件。 此简单设计工具支持 TPS40xxx 系列控制器。 订购
产品信息中心提供的 CD、请申请 SLU015-TPS40K/SWIFT CD-ROM。

这些链接给出:"抱歉! 我们找不到您的页面。"

那么、我可以在哪里下载或订购它?

是"TPS40K 设计软件"。  已停产?

我们必须使用 SwitcherProTm  吗?

SwitcherProTm在线或桌面设计软件允许您使用德州仪器(TI) TPS40KTm控制器、低功耗直流/直流转换器和 SWIFTTm(TPS54xxx)负载点降压直流/直流转换器产品来设计电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    康罗伊

    这是您想要的吗?
    www.ti.com/.../sluc263
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否-您向我发送了一个 Excel 文件!

    我们正在寻找"TPS40K 设计软件"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    康罗伊

    通过快速搜索可以发现、您所引用的旧工具 TPS40K 设计器软件不再受支持或不再可用。 Excel 文件可以帮助您设计补偿。