请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS40200 Thread 中讨论的其他器件: SwitcherPro
TPS40200数据表提供了以下特性:
40K 设计软件工具的链接、位于
focus.ti.com/.../tps40k-sw.html 以进一步提供帮助
优化/定制设计。
TPS40K 设计软件。 此简单设计工具支持 TPS40xxx 系列控制器。 订购
产品信息中心提供的 CD、请申请 SLU015-TPS40K/SWIFT CD-ROM。
这些链接给出:"抱歉! 我们找不到您的页面。"
那么、我可以在哪里下载或订购它?
是"TPS40K 设计软件"。 已停产?
我们必须使用 SwitcherPro 吗?
SwitcherPro在线或桌面设计软件允许您使用德州仪器(TI) TPS40K
控制器、低功耗直流/直流转换器和 SWIFT
(TPS54xxx)负载点降压直流/直流转换器产品来设计电源。