This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H000-Q1:如何计算负载电容器充电时的功率耗散

Guru**** 2459250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677371/tps1h000-q1-how-to-calculate-power-dissipation-when-charging-load-capacitor

器件型号:TPS1H000-Q1

大家好、  

我的客户希望使用以下用例计算功率耗散。

-负载电容= 6600uF

-外部电流限制= 480mA

-LatchOFF 模式

- Vin = 5V

您能否提供上述情况下的功率耗散计算测量值?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电容器在恒定电流 IC = CDV/dt 下充电。 充电时间 dt = CDV/IC。 充电电流= 0.48A、电压从0V 上升至5V、dV = 5V、电容器 C = 6.6mF。 这样可得出充电时间 dt = 6.6mF x 5V/0.48A = 68.75mS。 电容器两端的电压 VC (t)=(5V/68.75mS) x t  

    FET 两端的电压、Vds = Vin - Vc =(5V/68.75mS) x (68.75mS - t)。 瞬时功率耗散 PD = 0.48A x (5V/68.75mS) x (68.75mS - t)。

    在时间 t = 0mS、PD = 0.48A x 5V = 2.4W 且 t = 68.75mS、PD = 0W 时。

    耗散能量 Ed 是68.75mS 以上功率耗散的积分。 ED = 1/2 x 2.4W x 68.75mS = 82.5mJ

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harmouch-San、您好!

    您能否提供在这种特定情况下计算结温的方法?
    峰值最大功率为2.4W、我们是否应该调节电流、以便"峰值功率 x RJA + Ta "不会超过运行 Tj_max?
    或者、是否可以在导通期间平均功率并应用平均功率来计算结温?

    此致、
    Noboo Fujihara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在瞬态功率期间、由于瞬态热阻抗 Zja、无法使用(峰值功率 x Rja + Ta)公式。 在短功率脉冲期间、热阻抗较低。 在69mS 充电时间内、功率脉冲估计为2.4W/2 = 1.2W、而 Zja 估计为10C/W 结温峰值估计为大约 Ta + 1.2W x 10C/W = Ta + 12C。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harmouch-San、您好!

    非常感谢您的快速回答、请允许您经常提出问题。

    客户将使用另一种配置、Vin、电流限制设置和电流限制模式进行调查。

    您是否会提供有关此系列瞬态热阻抗的更多信息、以便客户可以根据估算功耗曲线估算 Tj?

    所需信息如下。
    -在总充电过程中的 Zja 适用周期
    -Zja 依赖性(如果存在)。 例如、Zja 与 Vin、Zja 与 IDRAIN、Zja 与时间等

    如果有另一种方法根据给定的功耗曲线估算结温、您可以提供它吗?

    谢谢、此致、