请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS1H000-Q1 大家好、
我的客户希望使用以下用例计算功率耗散。
-负载电容= 6600uF
-外部电流限制= 480mA
-LatchOFF 模式
- Vin = 5V
您能否提供上述情况下的功率耗散计算测量值?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户希望使用以下用例计算功率耗散。
-负载电容= 6600uF
-外部电流限制= 480mA
-LatchOFF 模式
- Vin = 5V
您能否提供上述情况下的功率耗散计算测量值?
此致、
您好!
电容器在恒定电流 IC = CDV/dt 下充电。 充电时间 dt = CDV/IC。 充电电流= 0.48A、电压从0V 上升至5V、dV = 5V、电容器 C = 6.6mF。 这样可得出充电时间 dt = 6.6mF x 5V/0.48A = 68.75mS。 电容器两端的电压 VC (t)=(5V/68.75mS) x t
FET 两端的电压、Vds = Vin - Vc =(5V/68.75mS) x (68.75mS - t)。 瞬时功率耗散 PD = 0.48A x (5V/68.75mS) x (68.75mS - t)。
在时间 t = 0mS、PD = 0.48A x 5V = 2.4W 且 t = 68.75mS、PD = 0W 时。
耗散能量 Ed 是68.75mS 以上功率耗散的积分。 ED = 1/2 x 2.4W x 68.75mS = 82.5mJ
此致