This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:解锁密码并读取电池的修订版 ID。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, MSP430G2402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677365/bq28z610-unlock-the-password-and-read-the-revision-id-of-battery

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: MSP430G2402

大家好、我在电路板上使用了 BQ28z610 + MSP430G2402、现在我想 解锁密码并读取电池的版本 ID。  但我所阅读的信息不一致、我不知道原因。

 您能帮您解释一下吗? 以及如何解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xianrong、
    您的帖子已分配给我们的 BMS 专家之一。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xianrong、

    我假设您的测量仪表是密封的。 要取消密封、请在2秒内发送至00默认的解除密封键命令

    写入0x00、写入0x14 04
    然后在2秒内写入0x 72 36。

    这将解封测量仪表

    接下来发送0xff ff 和0x ff 以使监测计 df 打开以供访问

    然后、您可以使用 Manuf 访问命令来读取监测计修订版

    写入0x00数据0100
    从寄存器0x40读回2个字节

    对于 chem ID、写入0x00数据0x0600
    从寄存器0x40读回2个字节