请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SM72442 大家好、
希望大家都好。 我正在尝试为其中一个项目修改"AN-2122 SM3320-RF-EV 参考设计"。
但是、对于该设计的电感器尺寸、我有一些不一致的答案。
1) 1)之前关于 SM72442/5的一篇文章说20uH、额定值为20A。
2) 2)物料清单显示、EFD-30内核为27uH、但未提及电流额定值。
3) 3)应用手册中的物料清单指出、它再次为2uH、无电流额定值。
是否有人可以评论设计中使用的电感器的确切尺寸?
此外、如果我可以在该设计中使用额定值稍有不同的其他电感器吗?
如果是、适合此设计的电感器尺寸的理想范围应该是多少?
此外、它是否必须是 EFD 内核、或者任何其他组件是否可以正常工作?
我非常希望能迅速作出反应。 提前感谢。