This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72442:SM3320参考设计中的电感器尺寸

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677125/sm72442-inductor-size-in-sm3320-reference-design

器件型号:SM72442

大家好、  

希望大家都好。 我正在尝试为其中一个项目修改"AN-2122 SM3320-RF-EV 参考设计"。

但是、对于该设计的电感器尺寸、我有一些不一致的答案。  

1) 1)之前关于 SM72442/5的一篇文章说20uH、额定值为20A。  

2) 2)物料清单显示、EFD-30内核为27uH、但未提及电流额定值。  

3) 3)应用手册中的物料清单指出、它再次为2uH、无电流额定值。  

是否有人可以评论设计中使用的电感器的确切尺寸?

此外、如果我可以在该设计中使用额定值稍有不同的其他电感器吗?  

如果是、适合此设计的电感器尺寸的理想范围应该是多少?  

此外、它是否必须是 EFD 内核、或者任何其他组件是否可以正常工作?  

我非常希望能迅速作出反应。 提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SM3320使用两个电感器、一个用于高电压版本(较低电流)、另一个用于低电压版本(较高电流)。 对于高电压版本、电感器为30uH;对于低电压版本、电感器为20uH。 这些是标称值、在满负载直流偏置后、电感可能会下降一点。 靠近这些原稿的其他电感器也应该工作。 您不必使用 EFD 内核。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao Xi、

    非常感谢您的回答。 我相信您是指两个电感器、L4和 L1。 L4电感器用于创建10VDC 电源、在应用手册中被称为220uH。 另一个电感器是直流/直流降压/升压转换器中使用的 L1、在不同的地方写入了不同的额定值。

    但是、正如您所建议的、对于 L4和 L1、我应该分别使用30uH 和20uH。 是这样吗?

    这是我之前讨论的参考设计: www.ti.com/.../snosb76c.pdf。 我只是想在订购组件之前确保这些组件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉我误解了你。 我刚才提到了 L1。 L4应该为220uH 或接近的值。 本设计中使用的 L4器件型号为:Coiltronics 的 DR74-221-R (当前为 Eaton?)。 希望这能澄清。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的澄清。 不过、如果您可以参考 SM3320设计的高电压版本和低电压版本、我将不胜感激。 我只能找到一个版本、不确定这两个版本中的哪一个版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LV 版本使用 L1=20uH,所有输入和输出电容器的额定电压为50V。  HV 版本使用 L1=30uH、所有输入和输出电容器的额定电压均为100V。  这两个版本共享相同的 PCB、额定功率相同、只是主功率级的电流和电压有所不同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚才检查了您提到的文档。 它是 LV 版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的澄清。