在使用 BQ24014DRC 对我的设计进行测试期间、在不连接可再充电电池的情况下调试电路板(例如、将器件用作5V USB 输入至4.2V 输出范围内的直通 LDO)通常很方便(从机械角度而言)。 我意识到这有点不规范、但在大多数情况下都适用。 但是、在生产的某些设备上、我认为内部状态机在某处超时、并指示故障情况。 通常、我可以通过使用一个电阻器将电路短暂地加载到接地端或其他地方来消除这种情况、但这并不是一种在生产线上测试生产板(而不是原型)时特别巧妙的解决方案。
是否有更好的方法来测试我的设计而无需插入电池?
下面是电路的一个片段、尽管它非常接近基准。 
最棒的
Alan