This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无需连接电池即可进行电压调节

Guru**** 2601455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187018/regarding-voltage-regulation-without-an-attached-battery

器件型号:BQ24014

在使用 BQ24014DRC 对我的设计进行测试期间、在不连接可再充电电池的情况下调试电路板(例如、将器件用作5V USB 输入至4.2V 输出范围内的直通 LDO)通常很方便(从机械角度而言)。 我意识到这有点不规范、但在大多数情况下都适用。 但是、在生产的某些设备上、我认为内部状态机在某处超时、并指示故障情况。 通常、我可以通过使用一个电阻器将电路短暂地加载到接地端或其他地方来消除这种情况、但这并不是一种在生产线上测试生产板(而不是原型)时特别巧妙的解决方案。

是否有更好的方法来测试我的设计而无需插入电池?

下面是电路的一个片段、尽管它非常接近基准。
bq24014 implementation snippet

最棒的
Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    当您说存在故障情况时、STAT1和 STAT2引脚上的电压是多少? 我们将检查并查看您是否可以在未连接电池的情况下对电路板进行调试/测试。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 插件上的"充电" LED 立即亮起、因此 STAT1为低电平、STAT2为高电平。 片刻之后(可能半秒后、我尚未测量)、"完成充电" LED 亮起、因此 STAT1变为高电平、STAT2变为低电平。 最后、它们在大约半秒后都变为高电平、指示故障情况。

    如果相关、我将添加以下内容。 系统启动延迟。 因此、节点 PBAT 上升到~2.8V 以上50ms 后、降压/升压转换器(未在上面显示)会启动软启动、使系统输出在1ms 内斜升。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    在故障跳闸之前、您能否在 OUT 引脚处提供一些波形、直至其进入"已完成充电"状态?
    是否还可以提供 OUT 引脚的电流和功耗?

    同时、您能否尝试上电复位和/或切换充电使能以查看这是否有用

    最棒的
    Mira