This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65100:启动问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187252/tps65100-start-up-problem

器件型号:TPS65100

您好!
我对 TPS65100有一些问题。
我的显示器具有以下要求:

  • AVDD:最大10、2V @ 25mA
  • VGH:20V @ 1mA 最大
  • VGL:-10V @ 2.5mA 最大
  • VCOM:4.3V @  

几秒钟后、它开始进入故障模式、我了解到问题是 TPS65100 无法达到 VGL 电压、因此我降低了 R5、使电压达到-7.5、因此一切都正常。 有一种实现-10V 的模式?


第二个问题始终与启动阶段有关、例如、如果我将电路板与显示屏保持在打开状态数小时、则电路板工作正常、而不会出现故障、 但是、如果我在几秒钟后立即重新启动电路板(移除并重新连接电源)、TPS65100会发生故障。 正确启动它的唯一方法是冷却电路的 TPS65100器件(大约50°C)。
因此、这是一个仅在启动阶段发生的温度问题、 但我 远低于数据表中规定的最高工作温度。
我尝试使用示波 器监控各种电压、我发现唯一奇怪的是 SW 引脚、在启动阶段、它有一个奇怪的振荡、如果它不进入故障状态而保持电压正常、则会消失。

您是否有任何可能的解决方案?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    问题1

    VGL 的最小电压由 IC 内部 FET 的 AVDD、二极管 VF 和 RDS (ON)决定。

    问题2

    请帮助您捕获更多数据:1)正常条件下的 AVDD、VGH、VGL 和 VCOM 启动行为;2) "故障"条件下的 AVDD、VGH、VGL 和 VCOM 启动行为。

    您是否在启动期间检查了 VIN 和 EN 上的电压?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的回答。

    问题1:在另一项讨论中,我宣读了以下答复:

    "此设计使用负电荷泵的单级、并具有单级、因此无法在 AVDD 为8.2V 的情况下实现-13V 电压。 它们需要为负电荷泵使用两级、即在节点 LCD_VGL 处再添加一个 BAT754s+220nF 电容器。 反馈电阻分压器网络的连接也应在第二级后移至输出、即从 Q2003的电流连接断开 R2015、并将其连接到第二级输出端的新连接。"

    但我不理解如何实现它。

    对于问题2:我发现问题是 Vin 上的电压尖峰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我不知道您在哪里找到了这样的讨论、但我想两级负电荷泵可能是这样的:

    并且、在消除电压尖峰后、您的系统是否能够正常工作?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    抱歉、我无法查看图像、 网页仍处于加载状态。

    对于第二个问题是、我在启动阶段有电压尖峰 、我认为它们发送给了故障状态 TPS65100; 修复了一切正常的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Dan

    我再次上传该图。 请检查是否可以看到这种情况。

    BR

    Patrick